欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

应用气压系统的LCA(低成本自动化)机构示例

  • 2022.07.04 17:06:58
  • 米思米
  • 3385

 气动执行器因其驱动控制简单、易于使用以及价格方面的优势而被广泛使用。在此,对作为代表性气动执行器的气缸的LCA(低成本自动化)机构使用案例进行介绍。
 所介绍的案例只是机构的示例之一。即使只是简单地模仿,由于所需负载和定位精度的差异,也往往无法获得预期的性能。请确定各个LCA所需的力学条件(目标规格),并参考以下内容重新设计。

使用气缸的LCA机构的设计参考信息

标题

概要

单轴滑动机构设计要点

气缸故障案例与对策讲解

气动回路故障对策

空气配管的故障案例与对策讲解

洁净空气系统解说

解说LCA水平和“空气质量”

气缸选型的烦恼及其对策

避免气缸运动性能不稳定运行的设计说明

气缸选型的基础知识

解说气缸选型的要点

使用气缸的多段定位方法/
推力方向、多段位置控制方法 

使用双作用气缸、双动双作用气缸的控制方法说明

 

(1)使用齿条齿轮、连杆机构的LCA机构示例(参见【图1】)

应用气压系统的LCA(低成本自动化)机构示例

(2)柔性连接LCA机制示例(参见【图2】)

应用气压系统的LCA(低成本自动化)机构示例

(3)使用双作用气缸的输送机分类装置LCA机构示例(参见【图3】)

 应用气压系统的LCA(低成本自动化)机构示例

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities